结果:找到"LORA 元坤智造 无线模块",相关内容1000条
- 适合监控摄像头4G低功耗LTE无线通信模块资料分享
- 大家好,没错我是zdl00000,今天给大家分享一款低功耗LTE无线通信模块的资料G8100是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为28mm*31mm*2.8mm。模块采用四核1.3GHz主频ARM以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2SDRAM,支持240MHz速率,支持全球定位系统包括GNSS:GPS,GLONASS,BeiDou/Compass,Galileo,andQZSS;以及高通的LocationGen8Cengine;丰富的输入输出接口和丰富的GPIO接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 无线模块 通讯模块 LTE 低功耗模块 发帖人:zdl00000 发帖时间:2021-12-29 10:18:00
- 4G低功耗LTE无线通信模块资料分享
- G8100是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为28mm*31mm*2.8mm。模块采用四核1.3GHz主频ARM以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2SDRAM,支持240MHz速率,支持全球定位系统包括GNSS:GPS,GLONASS,BeiDou/Compass,Galileo,andQZSS;以及高通的LocationGen8Cengine;丰富的输入输出接口和丰富的GPIO接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口,SPI接口,I2C接口,UART接口,USB接口等,非常适合开发智能车载电系统、...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 无线通信模块 通讯模块 LTE 低功耗模块 发帖人:zdl00000 发帖时间:2021-12-28 13:51:00
- 翱捷ASR的LPWANSOC无线通信芯片ASR6601国内首颗
- ASR6601SoC是国内首颗支持LoRa的LPWANSoC。ASR6601芯片中集成的超低功耗收发机,除了支持LoRa调制方式外,还可以支持FSK收发、MSK收发和BPSK发射等。在3.3V电源供电的情况下,通过高功率PA,最大可发射22dBM的输出功率。ASR6601与ASR650x系列有本质差异,ASR6501/02的MCU内核是CYPRESS,ASR5505MCU内核是STM8SL系列内核,ASR6601的内核采用ARMM4架。ASR6601SoC主要有Rum、LpRun、SLeep、LpSleep、Sleep、Stop0、Stop1、Stop2、Stop3、Standby几种工作模...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LPWAN LORA 无线 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-04-27 17:40:00
- 什么是射频模块?无线射频收发器模块
- RF模块(射频模块)是(通常)小型电子设备,用于在两个设备之间发送和/或接收无线电信号。在嵌入式系统中,通常需要与另一个设备进行无线通信。该无线通信可以通过光通信或通过射频RF模块通信来实现。对于许多应用,选择介质是RF,因为它不需要视线。射频通信包含一个发射器和一个接收器。射频模块的特点:1.成本低无线数据传输模块建立了专用的无线数据传输模式,既节省了人力和物力,又节省了投资。2.工期短要使用数据传输模块建立专用的无线数据传输方法,只需安装适当高度的天线,工程周期只需几天或几周。相比之下,无线方法可以快速建立通信链接,并且工程周期大大缩短。3.适应性强使用无线数据传输模块来建立专用的无线数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 射频模块 无线射频 收发器模块 RF模块 发帖人:feasycom 发帖时间:2021-03-10 15:08:00
- 易天带你了解2020年光模块行业的发展趋势
- 现5G网络的逐步部署和大量数据中心升级网络速率,使得光模块产业快速发展。中国作为全球最大的通信市场,在整个光模块产业链中,上游的光芯片和电芯片的设计制造环节,中国占全球份额还不到10%;处于中游的光模块制造商约占全球的三成;而下游的设备商,华为、中兴、锐捷、烽火等企业已占全球的五成左右。纵观整条产业链,下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家列出3点光模块行业的发展趋势。1、5G承载网规模建设,电信光模块需求将大量增加2019年6月,工信部向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发放5G牌照,5G网络的筹建也正式拉开了序幕。根据数据显示,从2019年开始,三大运营商整体在5G规模建设的拉动...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块行业 光模块市场 光模块制造商 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-10 18:19:00
- 无线通信LORA芯片ASR6505
- ASR6505的灵敏度可以达到-140dBm以上,最大发射功率高于+21dBm。这使得它适合在远程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mmx8mm,共有68引脚。芯片组特性:SX1262+STML152芯片组封装大小:8mm*8mm*0.9mm,QFN68PINLoRa无线和LoRa调制解调频率范围:150MHz~960MHz;最大输出功率:21dBm;灵敏度:-140dBm;深度休眠电流:2uA(withRTC);TXmodecurrent50Ma@17dBm;40Ma@14dBm;接收电流:10mA;可编程速率最高62.5kbps@调制模式可编程速率最高300kb...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 无线 LORA 国内 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-07-24 11:40:00
- 关于SX1262IMLTRT、SX1261、SX1268选型指南分析对比
- 今天这个篇幅我们继续来探讨下LORA领域的相关芯片,Semtech公司推出的SX1261/62/68系列的芯片,不知道各位朋友有没有了解过这系列芯片,一开始推出市场,就是打着特殊的LoRa调制方式、低功耗跟超远距离传输的卖点。而事实上,这系列芯片的功能也确实更为强大,体积方面也有优势。现在我们就重点关于SX1262、SX1261、SX1268这三款芯片的选型指南进行分析对比。产品简述:SX1261、SX1262和SX1268等无线电收发器是远程无线应用的理想选择。这几款芯片的电池寿命都很长,只有4.2m.A的有源接收电流消耗。SX1261可以传输高达+15dBm,而SX1262和SX1268...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SX1262 1268 lora asr 无线 元距离 Semtech 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-22 15:27:00
- 【报名中】九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板评测活动
- 为让广大的技术工程师爱好者,能更快的了解到九九物联新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板AFM201T-EVB(点此查看资料)的各项性能,现推出开发板评测有奖活动。九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案模块新品AFM201TI留言区,技术答疑请点击:http://club.szlcsc.com/article/details_39877_1.html活动说明:活动时间:即日起止2019年9月15日(最后一批评测板寄出日期截止:8月15日)参与流程:1.扫描下面二维码,或点击打开本链接,提交申请表格《九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板评测活动报名表》;2.活动方不定期筛选(正确完整提交申...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 智能家居 IoT 无线模块 开发板 评测 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-07-10 17:53:00
- 元坤智造YKS10S-NAlora无线模块新体验
- 一、概述YKS10S-NA型无线模块是一款基于SX1278的具有LoRa直序扩频技术的高性能模块,灵活的邮票孔连接,具备超低功耗的硬件设计和细致调校过的射频性能,同时兼容设计了有功率放大器的版本,实现灵活的发送功率配置,增加了链路预算,给复杂的应用环境提供可靠的兼容方案。二、基本性能类别描述备注频段470MHz-510MHz可配置成其他频段最大发送功率100mW3.3V/110mA最大发送功率(带功率放大器)250mW3.3V/40mA5V/200mA调制方式FSK,GFSK,MSK,GMSK,LoRa,OOK接收灵敏度-113dBmGFSK,BT=0.5FDA=20KHzBR=10Kbps...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: LORA 元坤智造 无线模块 发帖人:龙一娃娃 发帖时间:2019-02-28 14:32:00
- 低功耗高灵敏度无线接收芯片
- 芯片型号是CMT2210LB,封装SOP-8。连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_188632.html主要特点及注意事项:1.433.92MHz的频点用的晶振是27.1383M。2.芯片用法和常规芯片一样,一个DOUT直接进单片机就行。3.管脚图里的三个SPI脚,这些是eeprom编程用的,产品上可以不接。4.芯片出厂是默认编程的。规格书:CMT2210LB_2217LB_2217B_EN_V0.8.pdf原理图:CMT221xLB-EM.pdf
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 无线 模块 发帖人:撕碎的火车票 发帖时间:2018-01-29 15:17:00
返回